结果:找到"搭建开发环境 CAN外设",相关内容1000条
  • DZZS-地中蒸渗系统
  • JB-DZZF-02型杠杆式土壤蒸渗仪是我公司在现代电子技术、土壤物理学和微气候学等学科领域不断深入发展的基础上,为测定农田蒸腾蒸发和地下水-土壤水转化而研发生产的一种更系统更综合的标准实验设备。其通过对被测土壤(原状土或人工配置实验土)水循环的记录分析,以研究农作物的耗水规律和SPAC系统中水分运移转化规律。该仪器采用先进的高分辨率称重系统,配置了智能数据采集器和信号传感器,可同时检测被测土体水分蒸腾蒸发、渗漏随时间的微小变化及气温。空气湿度、光照、降水等对应相关参数,并对测量的数据进行实时在线快速分析处理、记录储存,做到了数据采集的高速化、准确化和人性化,大大提高了工作效率,降低了劳动强...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 水在线监测 发帖人:江苏聚邦公司 发帖时间:2024-05-22 14:50:00
  • 地下水监测系统
  • 一、概述地下水资源较地表水资源复杂,因此地下水本身质和量的变化以及引起地下水变化的环境条件和地下水的运移规律不能直接观察,同时,由浇灌导致的地下水超采以及地下水的污染引起的地面沉降是缓变型的,一旦积累到一定程度,就成为不可逆的破坏。因此准确开发保护地下水就必须依靠长期的地下水监测,及时掌握动态变化情况。这就需要建立一套地下水自动监测系统。二、系统建设必要性为了使有限的水资源能够支撑经济社会可持续发展,提高水务管理能力,全面推进节水型社会建设,保证城市供水安全,充分利用现代化迅速发展的自动化信息技术和科学管理措施,整合已有的水利、气象、水文、供水、排水和水环境监测体系,建设地下水实时监控与管理...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 水在线监测 发帖人:江苏艺之匠公司 发帖时间:2024-05-15 17:24:00
  • TIMO开发板测评keil5环境体验
  • 1.感谢立创的帮助分享:https://pan.baidu.com/s/1G-BzP8Nla_YHbCyu5a68sw?pwd=o3lt密码o3lt提取文件默认自动安装即可由于年低工作忙的原因,实际发的测评时间不多,如有偏见请大家谅解;以下是我的一些体验心得和建议分享给大家希望能帮助到大家;2.板子设计引脚分明清晰,且是主流的typec接口和常用CH340;keil开发环境下配套mspm0_sdk、sysconfig、TexasInstruments.MSPM0L11XX_L13XX_DFP.1.2.1使用赞赞赞3.第一次使用这个平台社区,个人觉得一个新产品的好坏很大一部分来自使用开发环境,...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: mspm0l1306 TI MO板测评+keil5体验 发帖人:26038W2021 发帖时间:2024-01-27 00:25:00
  • TiM0开发板测评报告+CAN外设使用(初始化成功)
  • 2024.1.27:can调试最新进展:按执行顺序依次移植代码可以看到不崩了,但卡在这个位置:这种问题可能得深扣寄存器了,出于时间考虑,换一个例程比对着移植:先验一下其他can例程是否可用:ok,老崩长谈,但是没关系,我们有立创官方例程,继续移植:发现其他工程中有类似上图的亿点点小不同,仔细比对后,将多出来的部分补上:启动成功!哈哈哈!明天就是截稿日了,争取明天结束前让小米电机转起来,这差事就算不辜负了。突然发现原来评测贴是有格式的,补充一下:1.整体使用评价基于MSPM0G3507的开发板是一个功能丰富、性能强大的工具,适用于初学者和经验丰富的开发者。该开发板的设计考虑到了易用性和可扩展性...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: CAN 发帖人:电气土拨鼠 发帖时间:2024-01-26 19:46:00
  • 专业版安装失败
  • 原来用的是标准版。为了打开一个专业版的工程文件,就安装嘉立创专业版。安装完后打开一片白屏。下到C盘,重装了好几次了,还是一样的现象,运行软件后,就是一片白屏。不知道咋回事
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 安装 发帖人:倒走的小小驴 发帖时间:2023-10-26 09:28:00
  • 建筑、工业、环境照明高端电流检测降压LED恒流驱动器
  • 概述OC5010B是一款内置5A功率MOS开关降压型高精度、高亮度LED恒流驱动控制器。OC5010B通过一个外接电阻设定输出电流,最大输出电流可达2.5A;外围只需很少的元件就可实现降压、恒流驱动功能。调光脚ADJ兼容PWM和模拟调光的。当ADJ脚电压低于0.3V时输出关断,进入待机状态。系统采用电感电流滞环控制方式,对负载瞬变具有非常快的响应,对输入电压具有高的抑制比;其电感电流纹波为20%,且最高工作频率可达1MHz。OC5010B特别适合宽输入电压范围的应用,其输入电压范围从5.5V到60V。特别内置了一个LDO,其输出电压为5.5V,最大可提供5mA电流输出。OC5010B内置过温...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 筑、工业、照明 发帖人:诚智星电子 发帖时间:2023-06-19 11:52:00
  • 启明智显分享:SSD201/202开发环境搭建
  • SSD201/202开发环境搭建1、下载源码,并将源码拷贝到linux目录下。2、安装交叉编译链(1)解压gcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf.tar.gztar-xvfgcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf.tar.gz-C.(2)配置环境vi~/.bashrc(3)修改环境变量在最末端添加:exportPHAT=/{项目路径}/gcc-arm-8.2-2018.08-x86_64-arm-linux-gnueabihf/bin:$PHAT(4)加载配置source~/.bashr...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SSD,,教程 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-12 10:43:00
  • 【智能穿戴开发教程2】开源蓝牙心率防水运动手环-开发环境搭建
  • 开源蓝牙心率防水运动手环——疯壳·智能穿戴开发系列开发环境搭建本节开发环境搭建主要讲解KEIL、JlinK驱动、SmartSnippets、USB转串驱动的安装。。KeilMDK是基于ARM的微控制器最全面的软件开发解决方案,并且包含了需要创建、建立和调试嵌入式应用的所有组件。大家可以通过http://www2.keil.com/mdk5/525下载目前最新的MDKv5.25,安装Keil。当然,也可以通过我们所提供的资料包安装。这里以我们资料包中的MDK5为例。(1)运行mdk511a,点击Next。图1(2)勾上IagreetoallthetermsoftheprecedingLicen...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 源 蓝牙 心率监测 运动手 智能穿戴 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-09-02 16:36:00
  • 【快速上手教程1】开源编队无人机-开发环境搭建
  • COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列开发环境搭建图1一、MDK的安装Keil公司开发的ARM开发工具MDK,是用来开发基于ARM核的系列微控制器的嵌入式应用程序。它适合不同层次的开发者使用,包括专业的应用程序开发工程师和嵌入式软件开发的入门者。MDK包含了工业标准的KeilC编译器、宏汇编器、调试器、实时内核等组件,支持所有基于ARM的设备,能帮助工程师按照计划完成项目。下载链接为:https://www.fengke.club/resources/details/20325。这里也提供到了安装包位于“软件工具”文件夹下的“MDK5”内。双击mdk511a.exe进行安装。安装路径可以自...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 源 编队 无人机 快速上手教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-15 14:57:00
  • 【实验教程1】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-开发环境搭建
  • AI语音人脸识别——疯壳·开发板系列开发环境搭建CC3200的开发涉及到多种开发环境及工具,例如集成开发环境IAR或者CodeComposerStudio(CCS)、固件下载工具CCSUniFlash、软件包CC3200SDK、支持包ServicePack以及图形化代码代码生成工具TIPinMuxTool。1.1IAR安装CC3200可选择的集成开发环境有多种,常见的有两种,一种是使用TI官方的开发环境CodeComposerStudio另一种是使用IAR。由于AI人工智能套件的实验工程源码是在IAR环境下开发的,故这里只讲IAR。IAR针对不同的硬件有多种版本,例如IARforARM、IA...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AI 语音识别 人脸识别 实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-05 17:09:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: